主题中讨论的其他器件:IWR1642
您好!
在毫米波演示可视化工具中、最大径向速度是可配置选项之一。 根据线性调频脉冲参数、这似乎是理论最大速度。 但在 mmWave 演示 Doxygen 中、它讨论了速度消歧、并使其看起来像已实现的那样。
是否有人可以确认毫米波演示可视化工具中是否选择最大径向速度3m/s、这是否意味着在运行高达6m/s 的演示目标时将变得不模糊?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在毫米波演示可视化工具中、最大径向速度是可配置选项之一。 根据线性调频脉冲参数、这似乎是理论最大速度。 但在 mmWave 演示 Doxygen 中、它讨论了速度消歧、并使其看起来像已实现的那样。
是否有人可以确认毫米波演示可视化工具中是否选择最大径向速度3m/s、这是否意味着在运行高达6m/s 的演示目标时将变得不模糊?
谢谢
您好!
我已经浏览过这些链接、但我不确定是否能为我解答。 我真的在尝试了解在毫米波演示中、是否在默认情况下实现了速度消歧。
我确实在毫米波 SDK 用户指南中找到了一些内容、表1中包含"extendedMaxVelocity "项。 这是我想要的、但我不确定如何为 IWR1642启用它。 我可以通过 CLI UART 发送命令。 但是、我不确定它在"extendedMaxVelocity "条目的第三列中的"传统"是什么意思。 您能向我解释一下什么是传统模式吗?
更好的是、您能否提供一个简单的.cfg 文件来显示已展开的 MaxVelocity 行? 我使用的是 SDK 版本1.0、因此我是否还可以检查 SDK 版本1.0是否支持此功能?
谢谢、
John