This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:毫米波中的最大径向速度演示可视化工具和速度消歧

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640804/iwr1642boost-max-radial-velocity-in-mmwave-demo-visualizer-and-velocity-disambiguation

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

您好!  

在毫米波演示可视化工具中、最大径向速度是可配置选项之一。 根据线性调频脉冲参数、这似乎是理论最大速度。 但在 mmWave 演示 Doxygen 中、它讨论了速度消歧、并使其看起来像已实现的那样。

是否有人可以确认毫米波演示可视化工具中是否选择最大径向速度3m/s、这是否意味着在运行高达6m/s 的演示目标时将变得不模糊?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    此问题似乎在下面的帖子中得到解答;
    e2e.ti.com/.../2296759

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经浏览过这些链接、但我不确定是否能为我解答。 我真的在尝试了解在毫米波演示中、是否在默认情况下实现了速度消歧。

    我确实在毫米波 SDK 用户指南中找到了一些内容、表1中包含"extendedMaxVelocity "项。 这是我想要的、但我不确定如何为 IWR1642启用它。 我可以通过 CLI UART 发送命令。 但是、我不确定它在"extendedMaxVelocity "条目的第三列中的"传统"是什么意思。 您能向我解释一下什么是传统模式吗?

    更好的是、您能否提供一个简单的.cfg 文件来显示已展开的 MaxVelocity 行? 我使用的是 SDK 版本1.0、因此我是否还可以检查 SDK 版本1.0是否支持此功能?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    您需要安装 SDK 版本1.1。  

    安装后、您可以使用 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\profiles\profile_2d.cfg 中的配置文件来使用扩展的 maxVelocity  

    此致

    Anil