This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:温度行为

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641375/ldc1612-temperature-behaviour

器件型号:LDC1612

你好

我们在环境温度下使用该传感器时的结果非常好、但在5ºC Ω 至50ºC Ω 的范围内执行测试时效果不是很好。

在数据表第8.2段中、详细介绍了典型应用、似乎使用了第二个通道进行温度补偿。 是否有人可以解释这种补偿是如何进行的? 我可以看到如何针对环境条件计算寄存器值、但我不知道如何使用第二个通道来减轻温度对测量的影响。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user1501721、

    您是否在我们的 EVM 上测试了器件? 传感器电容器的温度系数是多少?

    如果放置第二个线圈时使其看不到目标(导电物体)、则可以将来自第二个通道的数据用作基准、并测量两个读数之间的差值。 由于第二个通道永远不会暴露在导电刺激中、因此在传感器读数中观察到的任何变化都可能归因于环境变化并被忽略。

    您需要确保传感器线圈和电容器在通道1和通道2之间匹配/相似。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varn

    请您回答。

    我们正是这样做的。 我们使用的电容器是 C0G、如 SNAA212中所述。

    我们在测量方面仍然遇到一些问题。 今天、我们将使用不同的机械架构执行更多测试、并尝试将线圈与电子产品的其余部分完全隔离。 也许这是我们所有问题的重新讨论。

    此致