请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1612 你好
我们在环境温度下使用该传感器时的结果非常好、但在5ºC Ω 至50ºC Ω 的范围内执行测试时效果不是很好。
在数据表第8.2段中、详细介绍了典型应用、似乎使用了第二个通道进行温度补偿。 是否有人可以解释这种补偿是如何进行的? 我可以看到如何针对环境条件计算寄存器值、但我不知道如何使用第二个通道来减轻温度对测量的影响。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我们在环境温度下使用该传感器时的结果非常好、但在5ºC Ω 至50ºC Ω 的范围内执行测试时效果不是很好。
在数据表第8.2段中、详细介绍了典型应用、似乎使用了第二个通道进行温度补偿。 是否有人可以解释这种补偿是如何进行的? 我可以看到如何针对环境条件计算寄存器值、但我不知道如何使用第二个通道来减轻温度对测量的影响。
谢谢你