请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
我们希望将通过 CSI2接口发出的原始 ADC 数据转换为某种不同的接口格式。
为此、我们需要配置 CSI2接收器以接受来自1243 [AWR1243BOOST]的 MIPI CSI2数据。
AWR1243配置:
- CSI2数据速率- 600Mbps @ 4个输出通道
- FFT 点数- 1024
- 线性调频脉冲数- 512
- RX 数量- 4
- ADC 位- 16 [复数]
CSI2接收器需要根据图像传感器进行输入配置、并需要以下信息:
- THS 准备:最小46.67ns [我们根据数据表进行了计算]
- Ts-Zero:最小115ns [我们根据数据表进行了计算]
- CSI 时钟- 300MHz [DDR of 600Mbps]
- 数据格式:RAW8 [ADC 16位]
- H-主动:?
- H-消隐-??
- V-Active -??
- V 消隐-???
- 帧速率-??
请帮助了解雷达帧在这些值方面的映射以配置 CSI2接收器。
我们非常感谢您的快速响应。
此致、
第