This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:雷达帧的 CSI2映射

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640208/awr1243-csi2-mapping-of-radar-frames

器件型号:AWR1243

您好!

我们希望将通过 CSI2接口发出的原始 ADC 数据转换为某种不同的接口格式。

为此、我们需要配置 CSI2接收器以接受来自1243 [AWR1243BOOST]的 MIPI CSI2数据。

AWR1243配置:

  • CSI2数据速率- 600Mbps @ 4个输出通道
  • FFT 点数- 1024
  • 线性调频脉冲数- 512
  • RX 数量- 4
  • ADC 位- 16 [复数]

CSI2接收器需要根据图像传感器进行输入配置、并需要以下信息:

  • THS 准备:最小46.67ns [我们根据数据表进行了计算]
  • Ts-Zero:最小115ns  [我们根据数据表进行了计算]
  • CSI 时钟- 300MHz [DDR of 600Mbps]
  • 数据格式:RAW8 [ADC 16位]
  • H-主动:?
  • H-消隐-??
  • V-Active -??
  • V 消隐-???
  • 帧速率-??

请帮助了解雷达帧在这些值方面的映射以配置 CSI2接收器。

我们非常感谢您的快速响应。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ND、

      我们将查看它并对其进行响应

    此致

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AK、

    请告诉我何时可以回复此查询?
    请告诉我您是否需要从我的端输入任何内容

    此致、