This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:电感线圈矩阵:消除串扰

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641198/ldc1614-inductive-coil-matrix-eliminating-crosstalk

器件型号:LDC1614

大家好。

我制作了一个电感式传感器阵列,类似于16键盘(请参阅文档 TIDU954A),下图来自上述文档。

此应用要求每个线圈检测多个金属硬币。 所面临的问题是其他线圈的串扰。 当我通过多路复用器选择一个线圈并且其他线圈上有金属硬币时、所选线圈的读数会受到大量影响。

是否有办法消除线圈之间的串行通信。

Sreejit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejit、

    线圈似乎对附近的导电材料做出反应、这正是它们应该做的事情。 您是否应该能够调整检测阈值、以便硬币需要直接位于线圈顶部以便它们进行响应? 您可以尝试的其他操作是增加线圈之间的间距并减小线圈尺寸。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varn:

    是的。 我可以更改检测阈值、但值的变化只是在宽范围内、这意味着必须根据附近的硬币数量动态调整阈值。

    Sreejit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreejit、

    我建议计算一个基线、它可以是传感器读数的移动平均值、并测量每个传感器在基线以上的漂移。 这将帮助您确定需要为硬币检测设置哪些阈值。

    此致、