请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5809EVM 主题中讨论的其他器件:AFE5809
大家好、
您能否帮助我们设计一组滤波器系数、以便将其编程到 AFE5809的系数 RAM 中?
我们的 AFE 板具有固定采样 fs = 40MHz、然后是解调器抽取选项32。
此外、
我使用手动寄存器选项在 AFE 中配置降频转换频率和抽取因子。
根据数据表、AFE5809板支持32的最大抽取率、为什么有6位电阻器?
如果您需要更多信息、请咨询。
提前感谢!