请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 尊敬的专家:
您能否澄清一下、哪个 VIM 中断通道被分配给 MCAN 中断1源?
在 TRM 中、提到 MCAN 模块有2条中断线路。
INT0与 MCAN 内核关联、并且来自 MSS_VIM 表、似乎是中断通道35
INT1与 MCAN 的外部时间戳计数器关联->请勿在 MSS_VIM 表中看到此情况;通道42有一个 MSS_MCAN 条目、但未描述源
您能否澄清一下、如果 VIM 中断通道42实际被分配给 MCAN INT-1吗?
非常感谢、致以诚挚的问候、
Gregor