This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:MCAN 中断-1请求分配

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639262/awr1642-mcan-interrupt-1-request-assignment

器件型号:AWR1642

尊敬的专家:

您能否澄清一下、哪个 VIM 中断通道被分配给 MCAN 中断1源?

在 TRM 中、提到 MCAN 模块有2条中断线路。

INT0与 MCAN 内核关联、并且来自 MSS_VIM 表、似乎是中断通道35

INT1与 MCAN 的外部时间戳计数器关联->请勿在 MSS_VIM 表中看到此情况;通道42有一个 MSS_MCAN 条目、但未描述源

您能否澄清一下、如果 VIM 中断通道42实际被分配给 MCAN INT-1吗?

非常感谢、致以诚挚的问候、

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregor、

    根据我的理解,在 MCAN 中断的情况下,我们只使用 INT0。
    INT1不被使用、这是因为不支持外部时间戳计数器。

    我可以与设计团队重新检查连接情况。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    是的、如果您可以检查在 MCAN/CAN-FD 环境中是否以及如何使用 INT1、那将会非常好。

    非常感谢、
    Gregor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    得到以下确认:

    MCAN 中断-1被分配给 VIM 上的通道42。

    这只是 MCAN 中断1、而不是 MCAN 的外部时间戳计数器。

    BR、

    Gregor