This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116EVM:评估模块软件随附的器件 GUI.dll 的源代码

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116EVM, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640953/tmp116evm-source-code-for-device-gui-dll-that-comes-with-evaluation-module-software

器件型号:TMP116EVM
主题中讨论的其他器件: TMP116

如果您能提供 评估模块软件附带的 Device GUI.dll 源代码、或者至少提供一个代码片段、告诉您如何通过 MSP430 HID 接口访问 TMP116上的温度寄存器、我将不胜感激。 我们浪费了大量时间来尝试将评估模块包含在我们的(基于 C#的)自动测试装置软件中、这是荒谬的。 我们已经阅读了数百个 TI 文档、并查看了大多数用于 MSP430的 TI 公共代码。 我们设法连接到器件、但如果没有任何有关 USB HID 调用如何来回传输到 TMP116寄存器的信息、就无法访问 TMP116的温度读数寄存器、而这实际上是我们唯一关心的问题。 简而言之、TI 不想让 TMP116EVM 变得如此难以破解。 我被告知、TI 正在开发基于 C 的新封装、该封装将于明年春季发布、并将完全解决此问题、但到那时为止、这是一段很长的时间、我们现在需要帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandrino、

    感谢您关注 TMP116。 TI 发布的每个支持组件都有不同的目标。 TMP116 GUI 旨在帮助进行器件评估、而不是为开发人员或系统集成商提供软件示例。

    正如前面在论坛中提到的、我们很少有支持组件不能发布。 适用于 Code Composer Studio 的 TI Designs 和 SDK (软件开发套件)。

    请找到随附的文件以及 TMP116软件示例、该文件将在 TI、com 上发布、该文件将在未来几个月中发布该器件的 TI 设计。 如果您有 questions.e2e.ti.com/.../i2c_2D00_tmp116_2D00_ex.zip、请联系我们 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢先生!
    让我向您保证、我不希望我的信息听起来像是一个投诉(如果是这样、请将其视为一种沮丧的迹象、我们只是无法弄清楚自己如何做到)。