主题中讨论的其他器件: TMP116
如果您能提供 评估模块软件附带的 Device GUI.dll 源代码、或者至少提供一个代码片段、告诉您如何通过 MSP430 HID 接口访问 TMP116上的温度寄存器、我将不胜感激。 我们浪费了大量时间来尝试将评估模块包含在我们的(基于 C#的)自动测试装置软件中、这是荒谬的。 我们已经阅读了数百个 TI 文档、并查看了大多数用于 MSP430的 TI 公共代码。 我们设法连接到器件、但如果没有任何有关 USB HID 调用如何来回传输到 TMP116寄存器的信息、就无法访问 TMP116的温度读数寄存器、而这实际上是我们唯一关心的问题。 简而言之、TI 不想让 TMP116EVM 变得如此难以破解。 我被告知、TI 正在开发基于 C 的新封装、该封装将于明年春季发布、并将完全解决此问题、但到那时为止、这是一段很长的时间、我们现在需要帮助。 谢谢你。