This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:板载 TM4C1294N 的固件(所谓的 XDS100用于调试)

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640870/awr1243boost-firmware-of-tm4c1294n-on-the-board-so-called-xds100-for-debug-usage

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

您好!

我的团队正在基于 AWR1243Boost 板进行新的天线和阵列设计。 我们有必要制作一个类似 AWR1243Boost 的新型电路板、但要采用新的天线设计。 除了天线、我们不会更改设计中的任何结构。

我们注意到、AWR1243Boost 电路板上的 TM4C1294N 芯片充当将 PC 与 AWR1243连接的调试探针。 因此、如果我们想使电路板能够与 mmWaveDevPack 和 TSW1400正常配合使用、我们可能需要 TM4C1294N 中的固件。

如何获取固件以及如何下载?

当我们制作类似 AWR1243Boost 的开发板时、是否还有其他需要注意的事项。

谢谢、

Yitong

电源 AWR1243Boost 电路板的天线部分自我拿到后就已经生锈了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安装 Code Composer Studio 6.10或更高版本应该会在以下路径中为您提供 XDS110的固件:
    $ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds110

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不太熟悉此调试程序。 我注意到、此电路板上 TM4C1294N 的 JTAG/SWD 引脚未连接到任何连接器。 我能否只需通过 USB 接口将该固件下载到全新的 TM4C1294N、或使用另一个具有 JTAG/SWD 连接器的板先下载?

    谢谢、
    Yitong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贝洛伊通
    是的、您可以使用 USB 接口在 TM4C1294N 器件上为新电路板加载引导加载程序和固件。 您可以参考以下主题: e2e.ti.com/.../2280642
    这说明了这些步骤。

    关于天线的"生锈"、这是浸银涂层的氧化、可在80Ghz 下实现更好的性能。 您可以参考 EVM 用户指南以避免它   ()

    此致、
    Vivek