Thread 中讨论的其他器件: AWR1243
您好!
我的团队正在基于 AWR1243Boost 板进行新的天线和阵列设计。 我们有必要制作一个类似 AWR1243Boost 的新型电路板、但要采用新的天线设计。 除了天线、我们不会更改设计中的任何结构。
我们注意到、AWR1243Boost 电路板上的 TM4C1294N 芯片充当将 PC 与 AWR1243连接的调试探针。 因此、如果我们想使电路板能够与 mmWaveDevPack 和 TSW1400正常配合使用、我们可能需要 TM4C1294N 中的固件。
如何获取固件以及如何下载?
当我们制作类似 AWR1243Boost 的开发板时、是否还有其他需要注意的事项。
谢谢、
Yitong
电源 AWR1243Boost 电路板的天线部分自我拿到后就已经生锈了。