This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443:生命体征演示中的 RX 通道

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638445/ccs-iwr1443-the-rx-chanel-in-vitalsigns-demo

器件型号:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我有两个问题、如下所示

1.生命体征演示显示 RX 通道配置为15、这意味着使用了四个接收天线、但我发现在距离 FFT 过程中仅使用一个 RX、选择哪个 RX 通道来执行距离 FFT? 我想,我是怎么做的?

2.此代码的含义是什么, uint32_t *tempPtr = mmwRadarCube +(Rx_channel_process_VITALSIGNS-1); 只有 RX4通道被选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、朝阳、

    我已将您的问题分配给 IWR 团队成员。 有人很快就会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、朝阳、

    对拖延表示歉意。

    对于问题1、我可以确认每个仅使用一个 Rx 和 Tx 来实现。 这是因为我们在本演示中寻找集中点检测、而不是在整个场景中寻找多个物体。 仅因为启用了全部四个 Rx 天线并不意味着使用了全部四个 Rx 天线。 在本例中、仅使用第4个 Rx 天线、因为它最接近第1个 Tx 天线、这也是唯一使用的 Tx 天线。

    对于问题2、同样根据上述响应、仅使用第4个 Rx 天线。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    在您回复之前、我已经调试了演示代码、以确认实际的信号处理 Rx 通道。 正如您的回复一样、每个只有一个 Rx 和 Tx 用于实现。 1D FFT 可在任何 Rx 通道的硬件加速器中完成、并根据先前指定的通道选择2D 处理通道。
    非常感谢。