请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我有两个问题、如下所示
1.生命体征演示显示 RX 通道配置为15、这意味着使用了四个接收天线、但我发现在距离 FFT 过程中仅使用一个 RX、选择哪个 RX 通道来执行距离 FFT? 我想,我是怎么做的?
2.此代码的含义是什么, uint32_t *tempPtr = mmwRadarCube +(Rx_channel_process_VITALSIGNS-1); 只有 RX4通道被选择?