This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:电流消耗不稳定

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640054/awr1642boost-current-consumption-unstable

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

今天 、我通过 AWR1642 EVM 进行了一些测量、我看到了一个奇怪的电流消耗。

基本上为 EVM 提供 5V 电压、 电流消耗看起来 非常不稳定、在 300mA 和400mA 之间持续变化。 (不计量我使用的 AWR 配置、即4RX 2TX 或1TX1RX 等)

假设 EVM 上有适当的去耦电容器,您是否从未看到过类似的东西?

即使由于所需的所有电源 都是从5V 馈电、我预计电流共压也会超过450mA。


请记住、我 在 EVM 和 PC 之间没有任何硬件连接问题、使用毫米波演示可视化工具可以正常工作。

BR、
Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、您好!

    线性调频脉冲周期、空闲周期和帧间周期期间的电流消耗会有所不同(线性调频脉冲周期中的电流消耗较高、帧间周期中的电流消耗较低)。 根据使用的线性调频脉冲剖面和帧配置、您将看到相应的电流。  

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    是的、我确实知道、如果我在帧速率或线性调频脉冲周期方面更改雷达配置、电流消耗将会有所不同。

    要点是在没有修改 SoC 的设置的情况下、当前开始不稳定、显然只有在我重新启动器件时、没有任何理由恢复稳定。



    BR、
    Fabrizio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、您好!

    当器件开始传输线性调频脉冲时、电流将随着器件在不同状态(如线性调频脉冲周期、空闲周期、帧间周期)之间的转换而保持变化。 因此您会看到电流发生变化,它不是一个静态固定电流。 如果您实际放置具有足够高带宽的电流探针、您将能够看到动态电流曲线。

    此致、

    Vivek