请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
您好!
今天 、我通过 AWR1642 EVM 进行了一些测量、我看到了一个奇怪的电流消耗。
基本上为 EVM 提供 5V 电压、 电流消耗看起来 非常不稳定、在 300mA 和400mA 之间持续变化。 (不计量我使用的 AWR 配置、即4RX 2TX 或1TX1RX 等)
假设 EVM 上有适当的去耦电容器,您是否从未看到过类似的东西?
即使由于所需的所有电源 都是从5V 馈电、我预计电流共压也会超过450mA。
请记住、我 在 EVM 和 PC 之间没有任何硬件连接问题、使用毫米波演示可视化工具可以正常工作。
BR、
Fabrizio