This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:多个领域的问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640163/iwr1443boost-multiple-questions-in-various-areas

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

1) 1)     假设数据表中的噪声水平远高于闪烁噪声区域、是否安全?  

2) 2)     我正在寻找噪声转角频率。  理想情况下、噪声与频率之间的关系图。  

3)     3)我还希望接近的相位噪声水平   

4) 4)     是否有演示可测量从流动水面返回的雷达强度。 使用评估套件执行此操作的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、

    问题1、2和3与不在数据表中的工厂测试数据有关。 IWRand AWR 传感器数据表中的规格
    对于时钟子系统、相位噪声列为-91dbc/Hz、发送器振幅噪声列为-145dbc/Hz (与相位噪声不同)。 我将询问特征工程师我们必须在 E2E 上共享哪些数据。

    在雷达传感器内部、我们有一个晶体模拟块、后跟一个 PLL、然后是分频器、时序引擎、合成器和一个频率乘法器、最后是射频部分。 通常有射频发送器和射频接收器测试。 我将询问特征工程师我们必须在 E2E 上共享哪些数据。

    该 EVM 附带40MHz 晶体振荡器、可降低时钟相位噪声、替代了1.2V 40MHz 外部时钟、这需要更改器件并焊接到 EVM 上的组件、以连接40MHz 外部时钟和 GND。

    一些客户修改了外部时钟的 EVM、并使用固定频率 Tx 输出、参考天线和频谱分析仪来评估 Tx 相位噪声。

    问题4 -没有水流设计。 毫米波传感估算器可用于配置 FMCW 参数。

    则取决于所使用的 EVM 硬件:
    a) IWR1443升压 EVM - USB 连接-毫米波 SDK 具有数据采集演示。 我认为数据采集演示将提供 FMCW 雷达范围 IQ 数据。 毫米波传感估算器用于生成一组 FMCW 线性调频脉冲和帧参数。 当在数据采集演示中运行此操作时、IQ 数据可被捕获到 CCS dat 文件中、然后进行后处理。 我认为毫米波 SDK 用户指南讨论了用于数据分析的 MATLAB 脚本。

    b) IWR1443升压 EVM - USB 连接-毫米波 SDK 具有开箱即用演示。 在这种情况下、可视化工具具有最佳的速度分辨率、较新的可视化工具可以捕获一些 GUI 数据。

    c) TSW1400、DevPack、IWR1443升压 EVM -这组 EVM 使用 Radar Studio 软件。 这可以收集更多的帧
    有一个示例 MATLAB 脚本用于导出雷达传感器数据。

    此致、
    Joe Quintal