主题中讨论的其他器件:AWR1642、 IWR1642
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
当我使用 CCS 将演示程序加载到 AWR1642时、在发送 sensorStart 事件之前、程序在配置期间运行良好。 但是、在接收到 sensorStart 事件时、Cortex R4在 CCS 中断开连接。 其错误日志如下所示:
IcePick_M_0:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真包7.0.48.0)
CS_DAP_0:错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包7.0.48.0)
Cortex_R4_0:错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包7.0.48.0)
CS_DAP_0:20次尝试后无法确定目标状态
CS_DAP_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
Cortex_R4_0:20次尝试后无法确定目标状态
Cortex_R4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
我已经使用多种不同的雷达进行了测试、每种雷达都会出现相同的问题。
非常感谢您的任何帮助!
[未锁定1/24/18]>LE