主题中讨论的其他器件:AWR1642、 UNIFLASH、 CC1310、 CC3200
大家好。
我购买了 AWR1642BOOST 以使用该 IC 启动项目。 当我要在毫米波演示可视化工具中进行测试时、始终处于 COM 端口的"等待数据"状态。 我认为这种情况发生在 AWR1642上、它没有在 IC 中烧坏 xwr16xx_mmw_demo.bin。 该电源具有5V 的5A 电流、可为 AWR1642供电。
当我尝试烧录 xwr16xx_MMW_DEMOM.bin 时、uniflash 无法连接到 AWR1642BOOST、但 uniflash 会检测到连接到系统的 AWR1642BOOST。 我将跳线关闭至 SOP0和 SOP2、如刻录固件的手册所述。 但 Uniflash 会给我带来错误。 它说它无法连接到 COM 端口。 我没有任何其他程序连接到 COM 端口。 我已配置好 SOP 模式。 我读取了所有具有相同问题的线程、但任何问题都无法解决。
我在4台不同的 PC 上测试这种情况、3台采用 Windows 10 (1台采用全新安装)、另1台采用 Windows 7采用全新安装、所有这些 PC 都说同样的。 我使用不同的电源和不同的电缆 MicroUSB 测试电路板、什么也不测试。
我附加了 AWR1642BOOST 已连接的图像以及软件屏幕截图和日志。 我需要将工作设为 AWR1642、以开始开发我的项目。
e2e.ti.com/.../uniflash_5F00_gui_5F00_debug_5F00_log.txt
提前感谢。
此致。