This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST 未连接到 COM 端口。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST, UNIFLASH, CC1310, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637683/awr1642boost-awr1642boost-is-not-connecting-to-com-port

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642UNIFLASHCC1310CC3200

大家好。

 我购买了 AWR1642BOOST 以使用该 IC 启动项目。 当我要在毫米波演示可视化工具中进行测试时、始终处于 COM 端口的"等待数据"状态。 我认为这种情况发生在 AWR1642上、它没有在 IC 中烧坏 xwr16xx_mmw_demo.bin。 该电源具有5V 的5A 电流、可为 AWR1642供电。

 当我尝试烧录 xwr16xx_MMW_DEMOM.bin 时、uniflash 无法连接到 AWR1642BOOST、但 uniflash 会检测到连接到系统的 AWR1642BOOST。 我将跳线关闭至 SOP0和 SOP2、如刻录固件的手册所述。 但 Uniflash 会给我带来错误。 它说它无法连接到 COM 端口。 我没有任何其他程序连接到 COM 端口。 我已配置好 SOP 模式。 我读取了所有具有相同问题的线程、但任何问题都无法解决。

 我在4台不同的 PC 上测试这种情况、3台采用 Windows 10 (1台采用全新安装)、另1台采用 Windows 7采用全新安装、所有这些 PC 都说同样的。 我使用不同的电源和不同的电缆 MicroUSB 测试电路板、什么也不测试。

 我附加了 AWR1642BOOST 已连接的图像以及软件屏幕截图和日志。 我需要将工作设为 AWR1642、以开始开发我的项目。

e2e.ti.com/.../uniflash_5F00_gui_5F00_debug_5F00_log.txt

 提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fran Serrano、

    您提到的所有步骤似乎都是正确的。 此外,硬件设置正确。 SOP2和 SOP0关闭时跳线设置似乎正确、以进行闪烁(只有当跳线本身不正确时才可能出现问题)。

    Uniflash 中存在“检测我的设备功能”的已知问题。
    请在 Uniflash 中手动选择器件"选择您的器件"选项。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu。

     我手动选择我的器件、使用 AWR1642和 AWR1642BOOST 通过 ME 进行测试选项、但不起作用。 我不知道我还能做什么??

     我更改了跳线、行为是相同的。 我无法刷写 AWR1642。

     我在其他两台 PC 上进行测试、一台使用 Windows 10、另一台使用 Xubundu 16.04 LTS、另一台使用 Windows 10和 Ubuntu 16.04 LTS。 Uniflash 无法在任何 PC 或任何操作系统中烧录固件。 我认为这是一个硬件问题、从不获得 AWR1642的响应。 如何查看 IC 是否正在运行? 或任何东西???。 请帮我、我要进行为期一个月的试用、我无法运行该板。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    我一直在努力查看 AWR 是否正在运行、因为我没有从 IC 获得响应、但我不知道如何查看 AWR1642是否在 J5 o J6的连接器等任何引脚上运行。 在此引脚接头中、为我提供了3、3v 和5V 信号0V、我不知道这是否正常。 有人可以帮助我吗?? 我不知道引导加载程序是否运行良好、因为在任何模式下都可以获得任何响应。

    我认为、AWR 没有良好的引导加载程序、或者升压器具有任何故障硬件 PCB、如果您想、我可以制作一个视频来查看我是否有任何问题、 但是、我在使用德州仪器(TI)的 IC (例如 CC3200)(具有用于加载 DE 固件的 SOP 模式)或 CC1310等)工作多年。由于这一点、我认为我正在执行正确加载 DE 演示固件的步骤。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fran、
    更改跳线后、您是否对 EVM 进行了下电上电? IE 从 AWR1642BOOST 卸下5V 电源,将其放回,然后按 nRST 开关(SW2)?
    如果不起作用、我们需要检查 IC 是否有任何可能损坏。 要检查 IC 是否加电、您能否探测 C56衰减上的电压? 提供5V 电源后、如果器件上电、则该衰减应具有大约0.9V 的电压。 请注意、衰减的一侧是 GND、因此您需要探测连接到 VBGAP 信号的另一侧。 您可以参阅 EVM 的原理图 pdf 和汇编 pdf、以了解此十进式设计在 PCB 上的位置(www.ti.com/.../sprr251)。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vivek。

     在 C56中、有0.82或更低的值、我从振荡器上安装了一个屏幕截图、并且我也附加了一个视频、展示了我如何尝试加载固件。 我在跳线之前测试下电上电、在更改跳线所有我想做的事情后、我在6个 PC 差分上尝试、在不同的情况下测试(Windows 7、Windows 10、Ubuntu 16.04 LTS、Xubuntu 16.04 LTS)。 我不知道还能做什么。

     视频链接: https://photos.app.goo.gl/uu0BKv6PU8OQyxtq1

    振荡器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fran、
    非常感谢您捕获这些详细信息。 由于您能够看到0.82V 电压、因此该器件似乎可以正常工作。
    为了确保没有组装问题、您可以检查您的电路板上是否存在 R128和 R129吗?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fran、
    如果安装了电阻器,那么您是否可以在功能 SOP 模式(模式4)下尝试通过 CCS 进行 JTAG 连接?


    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vivek。

    安装了 R128和 R129。

    R135未安装、但在 BOM 中、我看到电阻器"未安装"为 true。

    我将尝试通过 CCS 进行连接、并向您提供结果。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vivek。

    如果我第一次单击"测试连接"按钮、它会用"确定"回答我。 如果我尝试连接到任何 MCU、DSP 或 ARM4F、他们会遇到错误"连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)"或"连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)"。

    我在不同的 SOP 模式下进行测试、但始终获取误差以连接到目标。 我可以测试其他任何东西吗??

    此致。