请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 Hellow
IWR1443升压
我想知道配置(.cfg)文件中的"channelCfg"命令。
(mmWave_sdk_user_guide.pdf 中的 Page20)
我对该命令的陈述如下。
我的理解是否正确?
通道配置1 1 0 :rx1天线,tx1 anntena 使能 (1TX,1RX)
通道配置2 1 0 :rx2天线,Tx1 anntena 使能 (1TX,1RX)
通道配置15 7 0:所有天线启用 (rx1、2、3、4、anntena、tx1、3 anntena 启用)(3TX、4RX)
通道配置0 0 0 0 :所有天线都不启用(rx1、2、3、4、anntena、tx1、2、3 anntena 禁用)(0TX、0RX)
Iwao Nouchi