This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:配置文件中的 IWR1443Boost 命令

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639957/iwr1443-iwr1443boost-command-in-configuration-file

器件型号:IWR1443

Hellow

IWR1443升压

我想知道配置(.cfg)文件中的"channelCfg"命令。
(mmWave_sdk_user_guide.pdf 中的 Page20)

我对该命令的陈述如下。

我的理解是否正确?

  通道配置1 1 0 :rx1天线,tx1 anntena 使能 (1TX,1RX)
  通道配置2 1 0 :rx2天线,Tx1 anntena 使能 (1TX,1RX)
  通道配置15 7 0:所有天线启用  (rx1、2、3、4、anntena、tx1、3 anntena 启用)(3TX、4RX)
  通道配置0 0 0 0 :所有天线都不启用(rx1、2、3、4、anntena、tx1、2、3 anntena 禁用)(0TX、0RX)

Iwao Nouchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iwao、

    是的、您回答正确!


    谢谢、
    Akash