This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST、LDO 旁路模式

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639670/awr1642boost-awr1642boost-ldo-bypass-mode

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP

大家好、

在电源配置部分中、Vin_13RF1和 Vin_13RF2有一个1V 内部 LDO 旁路模式。  

有人能向我解释如何使用它们吗?  使用此 LDO 洗礼模式有什么好处?

谢谢 lot1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJimmy、

    可以使用 API /radar 命令来运行 LDO 旁路模式。 请参阅 MMWAVE-DFP 中的雷达 ICD (接口控制文档)。

    有关使用此模式的好处、请参阅以下文章:

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果  您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!