请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP
大家好、
在电源配置部分中、Vin_13RF1和 Vin_13RF2有一个1V 内部 LDO 旁路模式。
有人能向我解释如何使用它们吗? 使用此 LDO 洗礼模式有什么好处?
谢谢 lot1
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在电源配置部分中、Vin_13RF1和 Vin_13RF2有一个1V 内部 LDO 旁路模式。
有人能向我解释如何使用它们吗? 使用此 LDO 洗礼模式有什么好处?
谢谢 lot1
您好、RJimmy、
可以使用 API /radar 命令来运行 LDO 旁路模式。 请参阅 MMWAVE-DFP 中的雷达 ICD (接口控制文档)。
有关使用此模式的好处、请参阅以下文章:
谢谢、
Raghu
------------------------------------------------------
如果 您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------