This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:对输出数据有疑问?

Guru**** 2563760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639037/iwr1443boost-question-about-the-output-data

器件型号:IWR1443BOOST

对于输出数据的距离系统配置、长度为512=256fft*(uint16_t 的大小)、因此每个 FFT 点有2个值。 要像可视化工具那样绘制距离剖面图、只需使用其中一个值、但另一个值是多少? 我对此并不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在下面的帖子中,同样的查询似乎可以得到解答:
    e2e.ti.com/.../608465

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、这不是同一个问题。 我的意思是输出数据的距离系统配置。 对于每个 FFT 点、它有两个值、我认为一个是振幅、另一个可能与相位有某种关系、但我不知道如何计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,user4090631

    每个"距离系统配置"数占用2个字节、因此对于长度为256的"距离系统配置"、有512个字节。

    此致
    Anil