请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 对于输出数据的距离系统配置、长度为512=256fft*(uint16_t 的大小)、因此每个 FFT 点有2个值。 要像可视化工具那样绘制距离剖面图、只需使用其中一个值、但另一个值是多少? 我对此并不清楚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于输出数据的距离系统配置、长度为512=256fft*(uint16_t 的大小)、因此每个 FFT 点有2个值。 要像可视化工具那样绘制距离剖面图、只需使用其中一个值、但另一个值是多少? 我对此并不清楚。