请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT70EVM 主题中讨论的其他器件:LMT70、
我正在从事生物医学工程设计项目、我正在尝试收集准确的皮肤温度值。
我是否可以订购 LMT70EVM 评估板、然后将 LMT70传感器折断、并将其直接连接到我的控制器单元(Adafruit 羽毛或 Raspberry Pi Zero)以将其用作温度传感器? 它是否具有与 LMT70 (+-0.05)相同的精度?
我很有兴趣这样做、因为我认为将 LMT70焊接到 PCB 上可能会有一些问题、我想将其用于测量手掌中的皮肤温度。