This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70EVM:订购 LMT70EVM 以分离并使用 LMT70。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70, LMT70EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639771/lmt70evm-ordering-lmt70evm-to-separate-and-use-lmt70

器件型号:LMT70EVM
主题中讨论的其他器件:LMT70

我正在从事生物医学工程设计项目、我正在尝试收集准确的皮肤温度值。

我是否可以订购 LMT70EVM 评估板、然后将 LMT70传感器折断、并将其直接连接到我的控制器单元(Adafruit 羽毛或 Raspberry Pi Zero)以将其用作温度传感器? 它是否具有与 LMT70 (+-0.05)相同的精度?

我很有兴趣这样做、因为我认为将 LMT70焊接到 PCB 上可能会有一些问题、我想将其用于测量手掌中的皮肤温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tasneen、
    没有任何事情会阻止您使用 LMT70EVM 的分接部分并根据您的喜好连接到开发平台。 只要 ADC 和基准系统与 EVM 中使用的系统相当、精度就会保持不变。
    一旦您决定设计自己的电路板、请参阅 LMT70网页上技术文档部分的应用手册。 链接
    内容。
    www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致、
    何塞