工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我一直在使用 PGA900EVM 进行一些测试。 我最近再次挑选它来对电流环路输出进行一些测试。 我很惊讶地发现、我只能让它在3.8mA 和22.16mA 之间设置电流。 我记得、我已经能够将电流设置为高达30mA。 我不能弄清楚我做了什么错。
在我的代码中、我有以下行用于设置 DAC
DAC_Config (DAC_ENABLE、DAC_ratiometric_mode_disable、DACCAP_EN | B_4_20mA_EN | DAC_VOLTAGE_MODE_DIS);
AMUX_CONFIG (TADC_SINGLE_END| TEST_MUX_P_EN | TEST_MUX_T_EN | TEST_MUX_DAC_EN);
跳线按照4-20mA 模式的说明进行设置。
J9、J4、J5、J10 -闭合
J6、J8、J7、J16 -开路
J19 -在引脚2-3之间设置
J14 -在引脚1-2之间设置
它就像 DAC 在大约11000个计数时饱和。 这是一个显示我的数据的图。 电流在 J10处测量。 这是正常行为吗?