This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA900EVM:电流环路限制为3.8mA 至22mA

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639239/ccs-pga900evm-current-loop-limited-to-3-8ma-to-22ma

器件型号:PGA900EVM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我一直在使用 PGA900EVM 进行一些测试。 我最近再次挑选它来对电流环路输出进行一些测试。 我很惊讶地发现、我只能让它在3.8mA 和22.16mA 之间设置电流。 我记得、我已经能够将电流设置为高达30mA。 我不能弄清楚我做了什么错。

在我的代码中、我有以下行用于设置 DAC

   DAC_Config (DAC_ENABLE、DAC_ratiometric_mode_disable、DACCAP_EN | B_4_20mA_EN | DAC_VOLTAGE_MODE_DIS);

   AMUX_CONFIG (TADC_SINGLE_END| TEST_MUX_P_EN | TEST_MUX_T_EN | TEST_MUX_DAC_EN);

跳线按照4-20mA 模式的说明进行设置。

J9、J4、J5、J10 -闭合
J6、J8、J7、J16 -开路
J19 -在引脚2-3之间设置
J14 -在引脚1-2之间设置

它就像 DAC 在大约11000个计数时饱和。 这是一个显示我的数据的图。 电流在 J10处测量。 这是正常行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的设置是正确的。 您为器件供电的电压是否发生了变化? 低于7V VDD 时、您将开始看到 DAC 的电流输出在4-20mA 模式下压降。 原因是一个内部40欧姆电阻器将器件接地与电流环路相分离、从而基本上使接地向上移动并降低器件的实际电压。

    只要您保持高于7V VDD、就不会出现此问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott。

    感谢您的回复。 我通过如上图所示测量相应 DAC 值的 V OUT (TP30)来找出问题所在。

    VDD (3.5V)时、V OUT 也饱和约11000。 然后、我尝试将跳线 J11移至 J13、以便为 VDD 为芯片提供更高的电压。 这解决了问题、DAC 计数= 16000时电流达到30mA。

    是否有人可以确认、在使用栅极控制功能将 VDD 稳定在3.5V 时、电流不能驱动到高于22mA 的电流? 我在数据表中找不到这方面的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 输出电流将在较低的 VDD 电压下受到限制。

    此致、