This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:300kHz 传感器是否可用于 TDC1000/TDC1000-TDC7200EVM?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638770/tdc1000-tdc7200evm-can-300khz-transducer-be-used-for-tdc1000-tdc1000-tdc7200evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

如果使用300kHz 换能器测量液位、会发生什么情况? (如水)在精度、可检测距离方面、它的行为会有何不同?

不管怎样工作? 如果是、如何在 TDC1000-TDC7200EVM 上将驱动频率更改为300kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最大可检测距离与更高的频率相比将保持不变、而最小距离将增加、因为激励传感器需要更多的时间、并且振铃周期将更长。 您的精度将受到激励脉冲周期(在本例中为3.3us)和水中(声速为1400m/s)的限制、相当于约4mm。

    这当然会起作用、但我建议此频率用于不需要太高精度的更远距离测量。

    要更改频率、请选择 CPU 时钟启用并在 GUI 中选择1.2MHz 的频率。 在 TDC1000页面上、将分频器更改为" 4分频"。 您还需要将 EVM 上的跳线 JP6设置为 CPU。

    需要注意的另一点是、EVM 上的带通滤波器专为以1MHz 为中心的传感器而设计。 300kHz 超出此通带范围、因此您需要调整滤波器。 EVM 的完整原理图位于用户指南中、网址 为:www.ti.com/.../sniu021a.pdf

    带通滤波器位于 PGAOUT 和 COMPIN 引脚之间。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的天啊,布罗……这是一个很大的帮助!!! 非常感谢你们:) 你们太棒了!