请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
如果使用300kHz 换能器测量液位、会发生什么情况? (如水)在精度、可检测距离方面、它的行为会有何不同?
不管怎样工作? 如果是、如何在 TDC1000-TDC7200EVM 上将驱动频率更改为300kHz?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
如果使用300kHz 换能器测量液位、会发生什么情况? (如水)在精度、可检测距离方面、它的行为会有何不同?
不管怎样工作? 如果是、如何在 TDC1000-TDC7200EVM 上将驱动频率更改为300kHz?