大家好、
我对 AWR1642BOOST 有疑问
对于 AWR1642BOOST、我需要使用 毫米波演示可视化工具。 我可以 将毫米波演示可视化工具与 AWR1642BOOST 正确连接。
连接步骤如下:
(1)。 我使用 uniflash 加载 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件。 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件位于中
"mmwave_sdk_01_00_02\ packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\xwr16xx_mmw_demo.bin"文件夹。
SOP0 SOP1 SOP2=101。
(2)。 然后、我在 Chrome 浏览器中打开 Visualizer。 选择 SDK 版本1.1。
(3)。 更改 EVM 上的 SOP0 SOP1 SOP2=011。 并为 EVM 通电。 DS2和 DS4已开启。 DS3被关闭。
(4)。 在 Visualizer GUI 上、选择"Options"/"Serial port"、然后在上面的帖子中描述的 PC 上显示"Waiting for the data"。
(5)。 单击"SENDCONFIG to mmWave device (传感器配置到毫米波器件)"、然后显示"Hardware connect (硬件连接)"、"On (打开)"控制台消息"、
它显示"完成"。 请检查附件。 然后、我注意到 DS3已开启。
在我不将 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件下载到 AWR1642BOOST 之前、我无法将 毫米波演示可视化工具与 AWR1642BOOST 连接。
我的问题:
Q1:如果我需要 正确连接 Visualizer、是否需要加载中的 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件
"mmwave_sdk_01_00_02\ packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\xwr16xx_mmw_demo.bin"文件夹、首先通过 uinflash
然后更改 SOP0 SOP1 SOP2=011?
问题2:我的步骤是否正确?
Q3:当我 正确连接 Visualizer 时、 DS3打开、这没问题吗? 没有问题?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师