This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:适用于 AWR1642BOOST 问题的毫米波演示可视化工具

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638399/awr1642boost-mmwave-demo-visualizer-for-awr1642boost-questions

器件型号:AWR1642BOOST

大家好、

我对 AWR1642BOOST 有疑问  

对于 AWR1642BOOST、我需要使用 毫米波演示可视化工具。 我可以 将毫米波演示可视化工具与 AWR1642BOOST 正确连接。

连接步骤如下:

(1)。 我使用 uniflash 加载 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件。 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件位于中

"mmwave_sdk_01_00_02\ packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\xwr16xx_mmw_demo.bin"文件夹。

SOP0 SOP1 SOP2=101。

(2)。 然后、我在 Chrome 浏览器中打开 Visualizer。 选择 SDK 版本1.1。

(3)。 更改 EVM 上的 SOP0 SOP1 SOP2=011。 并为 EVM 通电。 DS2和 DS4已开启。  DS3被关闭。

(4)。 在 Visualizer GUI 上、选择"Options"/"Serial port"、然后在上面的帖子中描述的 PC 上显示"Waiting for the data"。

(5)。 单击"SENDCONFIG to mmWave device (传感器配置到毫米波器件)"、然后显示"Hardware connect (硬件连接)"、"On (打开)"控制台消息"、

它显示"完成"。 请检查附件。 然后、我注意到 DS3已开启。

在我不将 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件下载到 AWR1642BOOST 之前、我无法将 毫米波演示可视化工具与 AWR1642BOOST 连接。

我的问题:

Q1:如果我需要  正确连接 Visualizer、是否需要加载中的 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件

"mmwave_sdk_01_00_02\ packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\xwr16xx_mmw_demo.bin"文件夹、首先通过 uinflash

然后更改 SOP0 SOP1 SOP2=011?

问题2:我的步骤是否正确?

Q3:当我 正确连接 Visualizer 时、 DS3打开、这没问题吗? 没有问题?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、

    有关 SOP 的功能模式和闪烁模式设置,请参阅用户指南中的以下详细信息。

    将" xwr16xx_mmw_demo.bin"刷写到 AWR1642BOOST 后、您只需关闭 SOP0 (功能模式)即可使用毫米波演示可视化工具。   

    您无法 在设置中关闭 SOP2和 SOP1。

    请更改 SOP 设置、您应该能够将演示可视化工具与您的器件配合使用。

    谢谢、

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghunandan、

    感谢您的支持。 在 AWR1642BOOST 用户指南的第12页、它显示了不同的内容

    SOP0 SOP1和 SOP2的模式。 由于这些问题比许多客户提出的问题非常常见、

    我想验证一下。

    在我不将 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件加载到 AWR1642BOOST 之前、我无法连接毫米波演示

    AWR1642BOOST 的可视化工具。 将 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件加载到 AWR1642BOOST 并更改后

    SOP0 SOP1 SOP2=001 (功能模式)或011 (开发模式)、那么我可以正确连接 mwave Demo Visualizer。

    Q1:您是说、如果我需要正确连接 mwave Demo Visualizer、我需要加载

    xwr16xx_mmw_demo.bin 文件、然后更改 SOP0 SOP1 SOP2=001 (功能模式)、对吧?

    Q2:SOP0 SOP1 SOP2=011时的 DEV 模式是什么? 我无法使用 DEV 模式进行连接的原因

    mwave Demo Visualizer?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    A1:刷写 xwr16xx_mmw_demo.bin 后,在功能模式下仅关闭 SOP0。 而不是查询中提到的 SOP2。
    A2:“DEV mode”(开发模式)为开发模式。 要在此模式下工作,闪存应该是干净的,并通过 SPI (例如:RadarStudio)下载固件。 您无法在闪存中加载功能固件,然后在 DEV 模式下工作(SOP:011)。

    谢谢、
    Raghu