主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 AWR1642BOOST、 MMWAVE-DFP、 MMWAVE-SDK、 AWR1443BOOST
大家好、
客户正在使用 AWR1243BOOST。 对于 毫米波演示可视化工具、我注意到它仅具有 xWR16xx 和 xWR14xx。
Q1:如果客户使用 AWR1243BOOST、 那么毫米波演示可视化工具是否与 AWR1243BOOST 不兼容?
Q2:对于固件、"mmWave 软件开发套件(SDK) "是否不适用于 AWR1243BOOST?
客户需要下载"mmWave 器件固件包(DFP)"?
Q3:Uniflash 是否可用于 AWR1243BOOST? 如果可以使用、您是否提供加载文件的详细步骤、
例如、加载"mmwave_sdk_01_00_02\ packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\xwr16xx_mmw_demo.bin"中的 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件
文件夹、以使用 AWR1642BOOST 和硬件连接?
客户是否需要将 MMWAVE-DEVPACK 与 AWR1243BOOST 连接?
如果他仅使用 AWR1243BOOST、 则无法使用 Uniflash、他需要连接外部 MCU、对吧?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师