This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:适用于 AWR1243BOOST 的毫米波演示可视化工具和 Uniflash 问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, UNIFLASH, AWR1642BOOST, MMWAVE-SDK, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638409/awr1243boost-mmwave-demo-visualizer-and-uniflash-questions-for-awr1243boost

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHAWR1642BOOSTMMWAVE-DFPMMWAVE-SDKAWR1443BOOST

大家好、

客户正在使用 AWR1243BOOST。  对于 毫米波演示可视化工具、我注意到它仅具有 xWR16xx 和 xWR14xx。  

Q1:如果客户使用 AWR1243BOOST、 那么毫米波演示可视化工具是否与 AWR1243BOOST 不兼容?

Q2:对于固件、"mmWave 软件开发套件(SDK) "是否不适用于  AWR1243BOOST?

客户需要下载"mmWave 器件固件包(DFP)"?

Q3:Uniflash 是否可用于 AWR1243BOOST? 如果可以使用、您是否提供加载文件的详细步骤、

例如、加载"mmwave_sdk_01_00_02\ packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\xwr16xx_mmw_demo.bin"中的 xwr16xx_mmw_demo.bin 文件

文件夹、以使用 AWR1642BOOST 和硬件连接

客户是否需要将 MMWAVE-DEVPACK 与  AWR1243BOOST 连接?

如果他仅使用 AWR1243BOOST、  则无法使用 Uniflash、他需要连接外部 MCU、对吧?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    A1:毫米波演示可视化工具不能与 AWR1243BOOST 配合使用。 AWR1243BOOST 可与 RadarStudio 配合使用、供客户进行评估。

    A2:AWR1243BOOST 是一款闭合射频前端,可通过 SPI 从外部主机进行配置。 在 PC 或任何外部处理器(如 TDA3x 等)的情况下使用 RadarStudio MMWAVE-SDK 仅用于 AWR1443BOOST 和 AWR1642BOOST。 毫米波 DFP 中提供了 AWR1243BOOST 的固件

    A3:UNIFLASH 可用于 AWR1243BOOST。
    有关使用 UNIFLASH 刷写器件固件的详细信息、请参阅以下文章。
    e2e.ti.com/.../634381

    您无法将" xwr16xx_MMW_DEMON.bin"刷写到 AWR1243BOOST。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghunandan、

    对于 AWR1243BOOST、如果客户使用 Uniflash、如何设置 SOP0 SOP1 SOP2? 101?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、
    设置 SOP 的唯一方法是使用 EVM 上的跳线。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghunandan、

    我知道。 但我想知道如何设置 SOP0 SOP1 SOP2=101? 或001或011通过 EVM 上的跳线进行连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    为了闪存到器件、SOP0 SOP1 SOP2 = 101。 这在用户指南中提供。 如有疑问、请参阅用户指南。

    谢谢、

    Raghu