This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:与 LED 集成心率测量 IC 相比具有优势

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638648/afe4404-advantage-compared-to-led-integrated-heart-rate-measurement-ic

器件型号:AFE4404

主席女士,你好。

我是否可以知道 AFE4404与 LED 和光电二极管集成心率测量 IC Maxim MAX30100相比的优势?

了解 AFE4404支持3个 LED、与 MAX30100相比、这些 LED 可提供更优化的测量、仅支持2个 LED。

期待很快收到您的回复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    我不知道 MAX30100、因此在这里真的无法为您提供帮助。
    AFE4404具有许多特性、例如
    1) 1) ADC 输出端的数字环境减法
    2) 2)可编程跨阻增益
    3) 3)同时支持3个 LED、适用于优化型 SpO2、HRM 或多波长 HRM。
    4) 4)可编程 LED 导通时间。

    这些功能很少、有关更多详细信息、请参阅上的完整数据表。
    www.ti.com/.../afe4404.pdf

    此致、
    Prabin