请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4404 主席女士,你好。
我是否可以知道 AFE4404与 LED 和光电二极管集成心率测量 IC Maxim MAX30100相比的优势?
了解 AFE4404支持3个 LED、与 MAX30100相比、这些 LED 可提供更优化的测量、仅支持2个 LED。
期待很快收到您的回复。 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.