This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:入门教程

Guru**** 2562550 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1443BOOST, MMWAVE-DFP, MMWAVE-SDK, MMWAVE-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636837/awr1443-getting-started-tutorial

器件型号:AWR1443
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFPMMWAVE-SDKMMWAVE-STUDIO

您好!

我对 AWR1443产品非常陌生、我能够顺利地运行实验室(生命体征等)。 真的很棒的东西

在过去、Ive 使用 Simplelink 13xx 产品、我之所以使用该产品、是因为 TI 拥有一所出色的 Simplelink Academy、它真正指导您学习如何使用这些无线电的不同方面(使用驱动程序、TI RTOS 设置、Tx、Rx 等)。

例如、您是否有适用于 AWR1443等毫米波传感器产品的早期阶段/初学者教程和指南、这些产品仅可与 AWR1443BOOST 套件配合使用? 指导用户通过编程示例了解如何构建 CCS 工程以及应包含哪些内容以及如何设置驱动程序等的教程、这些都是在 Simplelink Academy 针对 CC13xx 产品全面完成的。

谢谢。

S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DR_SP:

    很高兴了解您对 TI 产品的赞赏。

    我们 提供了一系列培训系列、旨在帮助您了解 FMCW 技术和毫米波传感器的基础知识并快速开始开发。

    请查看 毫米波培训系列 。

    如果您需要进一步的开发帮助、请告知我们。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    感谢您的回答。

    我已经观看了毫米波培训系列。 虽然这很好、但我认为它更侧重于 FMCW 理论(我知道)、 雷达系统架构和一些 API 基础知识、但与 Simplelink Academy 不同、其中的培训/教程会指导您逐步浏览工具或示例项目、您可以在其中修改特定代码行等 这种方法非常有用、因为它可以帮助新用户真正熟悉毫米波项目和文件结构、同时还可以帮助他们进行驱动这些新传感器所需的编码。  

    Stevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Stevan、

    除了培训系列之外,我们还提供了有关所有工具使用情况(MMWAVE-STUDIO)、SDK (MMWAVE-SDK)使用情况和器件固件包(MMWAVE-DFP)的详细文档。

    您是否曾尝试使用这些产品并查看过我们的文档?

    -Raghu