Thread 中讨论的其他器件:、 MMWAVE-DFP、 MMWAVE-SDK、 MMWAVE-STUDIO
您好!
我对 AWR1443产品非常陌生、我能够顺利地运行实验室(生命体征等)。 真的很棒的东西
在过去、Ive 使用 Simplelink 13xx 产品、我之所以使用该产品、是因为 TI 拥有一所出色的 Simplelink Academy、它真正指导您学习如何使用这些无线电的不同方面(使用驱动程序、TI RTOS 设置、Tx、Rx 等)。
例如、您是否有适用于 AWR1443等毫米波传感器产品的早期阶段/初学者教程和指南、这些产品仅可与 AWR1443BOOST 套件配合使用? 指导用户通过编程示例了解如何构建 CCS 工程以及应包含哪些内容以及如何设置驱动程序等的教程、这些都是在 Simplelink Academy 针对 CC13xx 产品全面完成的。
谢谢。
S