您好!
我们计划使用 IWR1443或 IWR1642在0至10m 的距离测量。要测量移动物体(钢板1m²)的距离、如果需要、我们可以安装角反射器以实现更佳的信噪比。 物体的速度为0-4m/s 移动仅为线性、即物体沿 直线移动。 我们只需要检测 一个物体的位置。 精度应约为 cm、但最好达到 mm 精度。 数据速率应至少为10-20Hz、尽管越快越好(理想情况下为-100Hz)。
我已阅读以下文章:
https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/618907
据我所知,为了实现更高的精度,需要 实施缩放 FFT 来检测 +-0.5cm 精度范围内的物体(如 TI 的高精度范围测量-14xx 中所示 )
在 高精度范围测量- 16xx 实验室中、IWR1642的精度优于 IWR1443。 尽管您写的"14xx 通过使用 HWA 将具有低得多的处理延迟"。 因此、IWR1642比 IWR1442慢、但对于 某些应用而言、它的速度可能足够快、例如我们对最大速度4m/s 的要求
问:移动物体的速度限制是多少、以保持所需 的精度? 可以 在 我的物体上安装角反射器以获得高 SNR。
问: 物体 位置的数据速率是否可达到100Hz?
Q:IWR1443BOOST 和 IWR1642BOOST EVM 模块上的板载天线是不定向的。 您能否建议如何实现方向天线(wiki、其他资源)? 我需要定向天线的原因是物体沿其他窃取 结构移动(距离它0.5-1m)、并且我将从周围物体获得虚假回波。