请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4900EVM 主题中讨论的其他器件:AFE4900、
在 Windows 10 PC 上安装 AFE4900EVM 的 USB 驱动程序时遇到困难。 我按照第6页上的用户指南执行以下步骤。 默认情况 下、它显示为 USB 串行设备、当我尝试从 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE4900 EVM\USB Driver 更新驱动程序时、它显示为已安装的设备的最佳驱动程序。
因此、当我启动 exe 时、我收到 AFE4900 EVM 未连接错误消息。
请尽快有人帮我解决这个问题吗?
谢谢、
Biren