This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:未安装 USB 驱动程序

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900, AFE4900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638269/afe4900evm-usb-driver-not-installed

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

在 Windows 10 PC 上安装 AFE4900EVM 的 USB 驱动程序时遇到困难。 我按照第6页上的用户指南执行以下步骤。 默认情况 下、它显示为 USB 串行设备、当我尝试从 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE4900 EVM\USB Driver 更新驱动程序时、它显示为已安装的设备的最佳驱动程序。  

 因此、当我启动 exe 时、我收到 AFE4900 EVM 未连接错误消息。

请尽快有人帮我解决这个问题吗?

 

谢谢、

Biren

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过在 Windows 10上禁用签名身份验证、我能够解决与无符号 TI 驱动程序相关的 USB 驱动程序问题。

    但是、现在我的固件升级有问题。当我尝试更新固件时:Help (帮助)-> Firmware Upgrade (固件升级)-> Continue (继续)->它与器件的通信中断、并且器件停止从器件管理器中显示。 因此、无法根据评估指南说明更新固件。