请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2212 亲爱的经历:
我们希望自动调整 IDRIVE 寄存器以适应测量范围。
我们是否可以使用状态寄存器中的振幅警告进行此操作?
我们无法读取地址0x18 b9和 B10上的警告。
应如何设置 ERROR_CONFIG 寄存器、以便在状态寄存器中读取振幅警告高电平或低电平?
或者位9和位10未在地址0x18中使用、如 SNOSCZ9 - 2016年5月数据表图43中的概述所述。
您能帮我解决这个问题吗?
此致
Werner