This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] fdc2212:状态寄存器中的振幅警告如何工作?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637881/fdc2212-how-does-the-amplitude-warning-work-in-the-status-register

器件型号:FDC2212

亲爱的经历:

我们希望自动调整 IDRIVE 寄存器以适应测量范围。

我们是否可以使用状态寄存器中的振幅警告进行此操作?

我们无法读取地址0x18 b9和 B10上的警告。

应如何设置 ERROR_CONFIG 寄存器、以便在状态寄存器中读取振幅警告高电平或低电平?

或者位9和位10未在地址0x18中使用、如 SNOSCZ9 - 2016年5月数据表图43中的概述所述。

您能帮我解决这个问题吗?

此致  

Werner