请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 大家好!
首先,我只想对这一问题的了解如此之差表示歉意。
我们正在尝试制造一个使用 IWR1443传感器的器件。 我们有 EVM 板和 SDK、可用于实现我们的目标。
但是、很显然、我们希望将 IWR 传感器集成到我们自己的 PCB 中、 我无法找到有关天线在定制设计中的放置方式/工作原理的大量文档(天线从结束时"看到"了吗?很抱歉、被告知如此错误)。
我的问题基本上是、在 PCB 上设计用作天线的迹线时、我们是否需要遵循任何设计规则/是否可以将天线扩展到其他位置 (例如、将 PCB 放置在器件的一部分中、然后运行天线以从器件的不同部分进行测量)。
我知道这可能是一个相当模糊的问题、但如果有人能向我指出一些有助于我们理解的文档或出版物(我已经阅读了 EVM 用户指南)、我将不胜感激。
谢谢!
-Saurav Shroff