This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:如何放置天线/使用什么材料?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637146/iwr1443-how-do-i-place-antennas-what-material-do-i-use

器件型号:IWR1443

大家好!

首先,我只想对这一问题的了解如此之差表示歉意。

我们正在尝试制造一个使用 IWR1443传感器的器件。 我们有 EVM 板和 SDK、可用于实现我们的目标。

但是、很显然、我们希望将 IWR 传感器集成到我们自己的 PCB 中、 我无法找到有关天线在定制设计中的放置方式/工作原理的大量文档(天线从结束时"看到"了吗?很抱歉、被告知如此错误)。

我的问题基本上是、在 PCB 上设计用作天线的迹线时、我们是否需要遵循任何设计规则/是否可以将天线扩展到其他位置 (例如、将 PCB 放置在器件的一部分中、然后运行天线以从器件的不同部分进行测量)。

我知道这可能是一个相当模糊的问题、但如果有人能向我指出一些有助于我们理解的文档或出版物(我已经阅读了 EVM 用户指南)、我将不胜感激。

谢谢!

-Saurav Shroff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurav:

    我建议您查看 IWR1443BOOST 页面上的设计文件部分。 有两个文件夹、一个文件夹包含 BOM 和原理图、另一个文件夹包含完整的布局和设计文件包、其中还包含有关 PCB 设计的信息。

    如果您目前有任何其他问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gondalia 先生!

    非常感谢您的指导、我不会再看这些文件。

    再次感谢!  

    -索拉夫