请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 您好!
在毫米波演示可视化工具中、有一个 CPU 负载图。 我对此有两个问题。
R4上的 CPU 负载是多少? 它会采用类似的措辞吗? 这对于我来说是必需的、因为我们计划在常规 FFT 处理之后包括算法的其他阶段。
2.我可以看到在帧间期间、只有20%的 CPU 负载在使用。 我假设我有剩余的带宽供我使用、我想我可以填充到80%say。 我的假设是否有任何问题?
提前感谢、
Santhana Raj